This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:DCAN FIFO

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/951551/tms570lc4357-dcan-fifo

器件型号:TMS570LC4357

TI 是否提供 DCAN FIFO 的任何示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suthan、

    要使用 FIFO 功能、除了最后一个报文对象外、FIFO 缓冲区的所有报文对象的 EOB 位都必须编程为0。 FIFO 缓冲区最后一个报文对象的 EOB 位设置为1、将其配置为块的末尾。

    请使用图27-12中的图表作为处理 FIFO 缓冲区的示例。 我不是使用 CAN FIFO 缓冲区的示例项目。