This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357-EP:一个用于外部 RAM 和显示控制器的 EMIF 接口

Guru**** 2536330 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/953452/tms570lc4357-ep-one-emif-interface-for-both-external-ram-and-display-controller

器件型号:TMS570LC4357-EP

您好、TI、

在我们的设计中、我们使用 的是 TMS570LC4357-EP 控制器。 我们对 EMIF 有疑问。 我们使用 EMIF 连接外部 RAM、还计划通过 EMFI 接口连接 EPSON 显示控制器(S1D13513F01A100)。 但是、由于 TMS 控制器中只有一个 EMIF 接口、请告诉我们 RAM 和显示控制器是否可以使用同一 EMIF 接口进行连接。

谢谢、

此致、

Vikas H

AGTSPL

班加罗、

印度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMS570LC4357-EP 的 EMIF 具有多个芯片选择、因此可与多个存储器映射器件配合使用。 您需要验证 SRAM 和显示控制器是否在同一内存总线上兼容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、克罗斯比先生、

    是的、我们之前已经与 TI 验证了 SRAM 和显示控制器与 TMS 的兼容性、但我们想确认使用单个 EMIF 来使用显示控制器和 SRAM。

    谢谢、

    此致、

    Vikas H