This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:ETPWM 双更新周期

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/953259/tms570lc4357-etpwm-double-update-cycle

器件型号:TMS570LC4357

您好!

我们正在研发一款具有极高响应电流特性的 PMSM 数字控制器。 我们可能需要使用双更新 PWM 技术来解决稳定性问题。 TMS570LC4375的 PWM 模块是否兼容以实现双更新 PWM 周期? 我知道 Piccolo C2000系列控制器可以采用此功能、但不确定是否使用 TMS570系列。 如果您可以共享任何可用的示例代码、这将非常有帮助。 有关使用 TMS570LC4375系列控制器进行双更新 PWM 周期的任何进一步建议都将有所帮助。 谢谢。

Chandra  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chandra、

    TMS570器件上的 ADC 模块和 ePWM 模块支持 ADC 的灵活触发选项。 在这些器件上当然可以支持双更新 PWM 技术。 不过、我们没有一个示例可供您轻松使用。

    基于 ePWM 的触发器选项(SOCx 信号)和 ADC 组配置选项都记录在参考手册中。