This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/RM41L232:定期自检

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/953088/ccs-rm41l232-periodic-self-test

器件型号:RM41L232

工具/软件:Code Composer Studio

我能否在主循环中定期运行以下自函数?  

1) 1)检查保险丝测试

2)  sl_SelfTest_CCMR4F (CCMR4F_self_test、true、&failInfoCCMR4F); 用于锁步 CPU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohith、

    电子保险丝包含内部寄存器的默认状态。 这些值仅在上电复位序列期间加载到寄存器中。 无需在 main()函数中定期执行 eFuse ECC 自检。

    sl_SelfTest_CCMR4F  ()用于检查锁步比较器是否正常运行。 在自检期间、两个 CPU 都可以正常执行、但比较逻辑不会检查任何 CPU 信号。 锁步诊断在加电复位后持续运行。 您可以定期执行 CCMR4F 自检。