This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:RM48L952所允许的最大 EMIF 时钟频率

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: RM48L952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/951236/rm48l952-maximum-allowed-emif-clock-frequency-for-rm48l952

器件型号:RM48L952

您好!  

RM48内核配置为220MHz,RM48L952访问 SDRAM 和 EMIF NOR 闪存时允许的最大 EMIF 时钟频率是多少。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    同步存储器的 EMIF 时钟的最小周期为18ns、异步存储器的最小周期为9ns。