This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C123GH6PM:如何在 Tiva-C 中动态分配存储器

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/950732/ccs-tm4c123gh6pm-how-to-dynamic-allocate-memory-in-tiva-c

器件型号:TM4C123GH6PM

工具/软件:Code Composer Studio

有人能告诉我如何使用 TM4C123X Launchpad 上的 malloc 函数动态分配内存吗? 另外、有人还能向我展示一个示例吗?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hesham 您好!

    要使用 malloc、您还需要在项目设置中保留堆空间:

    不过、我们没有任何使用 malloc 的示例。 我个人没有将其用于嵌入式应用、但有人更喜欢使用它。 需要记住的主要内容是进行适当的存储器管理、以免发生任何存储器泄漏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Hesham Khaled 的说法]有人能告诉我如何使用 TM4C123X Launchpad 上的 malloc 函数来动态分配存储器?您是否使用 TI 或 GNU 编译器?

    堆大小的配置方式取决于使用的编译器。