This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TM4C1294KCPDT:在运行 TI-RTOS (SYS/BIOS)的 TivaC 器件上是否有 HTTP 服务器示例?

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/947315/faq-tm4c1294kcpdt-do-you-have-an-example-of-a-http-server-on-a-tivac-device-running-ti-rtos-sys-bios

器件型号:TM4C1294KCPDT
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL

我正在寻找一个示例、其中显示了运行 TI-RTOS 和 NDK 的 TivaC 器件上的 HTTP 服务器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    底部的文件包含 PowerPoint 演示文稿和以下内容所需的文件:

    • 构建 HTTP 服务器:有简单文本页和 CGI 函数允许执行代码。
    • 从 SD 卡读取网页:也可以使用 TI-RTOS SDSPI 驱动程序从 SD 卡读取网页。 zip 文件还包含有关如何完成此操作的说明(和文件)。
    • DHCP 服务器:最后、zip 文件中的 PPT 介绍了如何将目标设置为 DHCP 服务器。

    zip 文件包含所需的 html 和转换后的头文件。 本演示假设您有 EK-TM4C1294XL 电路板、但这些概念可用于其他电路板。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/908/TIRTOS_5F00_httpServer.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,谢谢-- 这很有用。