This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TM4C1294NCPDT:如何将二进制文件加载到 TM4C1294NCPDT 中

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL, TM4C1294NCPDT, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/950161/compiler-tm4c1294ncpdt-how-to-load-the-binary-file-into-tm4c1294ncpdt

器件型号:TM4C1294NCPDT
主题中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XLUNIFLASH

工具/软件:TI C/C++编译器

尊敬的所有人:  

我已成功在 EK-TM4C1294XL 上实现了我的定制应用、并且能够使用"二进制文件"运行我的应用。 但是、我有两个问题。

1) 1)我计划使用 TM4C1294NCPDT MCU 进一步投入生产。 如何生产过程中将二进制文件加载到 TM4C1294NCPDT 中?

2) 2)在生产环境中、我可以通过哪些选项或其他方法将"二进制文件"加载到 TM4C1294NCPDT 中?  

请告诉我您的想法和建议。 期待收到大家的回复。  

谢谢、
SAI  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sai、

    通常、JTAG 编程用于大规模生产以加载映像。 TI Uniflash 等软件工具通常是一种很好的方法、Uniflash 也支持命令行进行编程。

    在工具方面、您可以查看我们的 TM4C JTAG 指南、以查看可考虑用于生产环境的选项: https://www.ti.com/lit/pdf/spma075