请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 在该器件的技术参考手册中、它概述了闪存 OTP 组。 一些组被指定用于客户 OTP、而另一些组被指定用于 TI OTP。 我想知道 TI OTP 的值是否通过电子保险丝进行编程。 具体来说是
通过电子保险丝控制器寄存器提供的自检、是否是电子熔丝配置寄存器的唯一接口?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在该器件的技术参考手册中、它概述了闪存 OTP 组。 一些组被指定用于客户 OTP、而另一些组被指定用于 TI OTP。 我想知道 TI OTP 的值是否通过电子保险丝进行编程。 具体来说是
通过电子保险丝控制器寄存器提供的自检、是否是电子熔丝配置寄存器的唯一接口?
尊敬的 Kevin:
上电复位后、电子保险丝控制器自动读取电子保险丝的值并将其移入寄存器。 这个操作被称为 efuse 自动载入序列。 这些存储在寄存器中的值用于控制一些片上模块、例如闪存组、泵和 SRAM 阵列。 OTP 的内容不是通过 EFuse 编程的。
eFuse 控制器自检对 eFuse 控制器中的 ECC 逻辑进行扩展验证。 这可以通过配置 TRM 中列出的3个 EFuse 寄存器来完成。 请参阅第38.3.2.5节。