This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1231H6PM:GPIO 输出和 ADC 输入的同步使用

Guru**** 2939240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/949555/tm4c1231h6pm-simultaneous-use-of-gpio-output-and-adc-input

器件型号:TM4C1231H6PM

您好!

是否可以在同一引脚上同时处理 GPIO 输出和 ADC 输入? 如果可以从规格表中的方框图中看出:

ADC (红色)与焊盘输入/输出(蓝色)分离、GPIODEN 和 GPIOAMSEL 是单独的控制引脚。 我对图的理解是否正确?

非常感谢、

Jacky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    不可以、这是不可能的。 每个引脚在内部复用。 因此、您需要将引脚配置为用作 GPIO  ADC 输入。

    您在该图中遗漏的是、通过 MUX 的外设是接收 ADC 数据并控制器件运行方式的外设。 因此、即使方框图是100%准确(我认为这是简化的、顺便说一下不是这样工作)、ADC 数据也不会传递到外设、如果外设配置为 GPIO、则无法访问。