This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS2124:静态配置寄存器的定期软件回读

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/949665/tms570ls2124-periodic-software-read-back-of-static-configuration-registers

器件型号:TMS570LS2124
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

团队、

安全手册在第7.96章中讨论了"静态配置寄存器的定期软件读回"。 为了方便客户使用、我们是否有一个完整的寄存器列表、可以/应该定期回读? 我知道所有寄存器都列在 TRM 中、但会在多个章节中进行介绍。  拥有一份综合清单将会有所帮助。

这方面的最佳做法是什么?

谢谢、
 Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    寄存器列在 HALCoGen 生成的 xxGetConfigValue()函数中(其中 xx 是外设名称):

    例如: