This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:EK-TM4C1294XL

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/948739/ek-tm4c1294xl-ek-tm4c1294xl

器件型号:EK-TM4C1294XL

我使用了 EK-tm4c1294xl  enet_uIP 的示例并将其更改为读取温度、它运行良好、我可以在属于我家中局域网的浏览器中读取温度、 但是、我不仅需要在本地网络上、而且需要在局域网以外的任何浏览器中显示此温度。 我可以做些什么来增强示例 enet_uIP 的这种可能性?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我没有 UIP 方面的经验。 下面是一个更深入地讨论 UIP 的链接、这可能有助于特别是第9节、其中介绍了与互联网的连接。 另一个基于 LwIP 的示例 enet_weather 将通过互联网从 http://openweathermap.org/获取天气信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charles:谢谢您的回答。 阅读完文档(第9节)后、我没有专业知识来确定解决 方案、至少没有我所需要的紧急性。 您能否让我与 enet_uIP 专家联系、以检查是否有可增强"外部"浏览器的 enet_uIP 的"补丁"?    。 再次感谢 C é sar Castellanos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cesar、

    Charles 将在接下来的几天内外出、但他是我们团队中最擅长的以太网和 UIP 专家。 最终、我们是微控制器器件专家、在硬件层面为我们制造的器件提供支持、我们尝试提供驱动程序、示例代码和库以帮助加快软件开发、但我们不提供全面的应用支持。 特别是对于以太网协议、我们没有您所需的深入协议体验。

    您可能希望考虑利用我们的第三方合作伙伴: