This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1230C3PM:TM4C 系列的 PWM 功能

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C123AE6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/949369/tm4c1230c3pm-pwm-capabilities-of-tm4c-family

器件型号:TM4C1230C3PM
主题中讨论的其他器件:TM4C123AE6PM

您好、查姆斯、

客户需要大约13位 PWM 分辨率(~10000steps)@ ~25KHz 频率。

我们如何使用 TM4C123x 器件实现这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DJ-NG、

    借助计时器外设、该器件可通过8位预分频器支持16位 PWM 模式、因此可实现13位分辨率。 但是、他们需要使用计时器模块、因此根据他们的要求、由于它是一个非常基本的 PWM、因此可能缺少一些功能。 如果他们需要专用的 PWM 模块、那么他们应该考虑 TM4C123AE6PM 之类 的东西。