This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1227:闪存访问速度(组0和组7)

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1227

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/949388/tms570ls1227-flash-access-speed-bank-0-and-bank-7

器件型号:TMS570LS1227

尊敬的 TI 专家:

我正在尝试了解内部非易失性存储(闪存)、组0 (主闪存)和组7 (闪存 EEPROM 仿真)的访问时间是多少。

在我们的系统中、闪存是在管道模式下使用的。

根据 TMS570LS1227的数据表(SPNS192B.pdf)、 闪存支持 PGE 管线模式中160MHz 的最大 CPU 时钟速度、具有一个地址等待状态三个数据等待状态

根据 E2E 论坛上的一篇文章,特别是 Vivek Singh (  )的回复,访问时间为:

闪存访问时间=(等待状态数)*(CPU 周期)

因此、如果 CPU 以160MHz 的频率运行、3个等待状态将等于18.75ns 的闪存访问时间、或大约20纳秒。 由于闪存 EEPROM 仿真在管道模式中也有3个等待状态、因此访问时间应该相同。

这是闪存访问时间的正确值吗?

提前感谢您!

此致、

米哈伊尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mihail、

    闪存(主闪存和 EEPROM)在非管道模式下支持高达50MHz 的 CPU 速度为零地址和数据等待状态、因此最短访问时间为20ns。 一些用于管道模式。