This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:在 Tiva 上使用 LWIP 调试输出

Guru**** 2538300 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/949025/tm4c1294ncpdt-using-lwip-debug-output-on-tiva

器件型号:TM4C1294NCPDT
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL

如何将 LWIP 调试输出打印到 UART? 我正在 UART0上使用带 USB UART 的评估板之一。 我们定义了一个 LWIP_DEBUG、但我想我需要添加一些代码才能使 UART 正常工作。 我尝试了一些东西、但只是遇到了错误。 请举个例子。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试以下操作:从 TivaWare 中导入工程: C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c1294xl\enet_lwip

    然后编辑 lwipopts.h 文件、从第393行开始、将#if 0更改为#if 1。 在第404行中,将 LWIP_debug 定义为 UARTprintf (const char *pcString,...)

    #if 1
    #define U8_F "c"
    #define S8_F "c"
    #define X8_F "x"
    #define U16_F "u"
    #define S16_F
    "x"
    #define U32_F "u"
    #define S32_F "d"
    #define X32_F "x"(define UARTx_F "x")
    
    #define UARTx_F "x"、#define UARTn_F void *字符串"u"u"、UARTf #define UART...(define UARTn_F)
    #endif
    

    选择 LWIP_DBG_MIN_LEVEL 的级别(第409 - 411行)。 在417至449行中打开所需的调试消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bob

    我现在已经打印好了、但一些变量无法使用 UARTPrintf 正确打印。  

    LWIP_DEBUGF (UDP_DEBUG、("UDP_SEND:UDP 校验和%x\n"、udphdr->chksum);

    上面的内容只是打印垃圾。 如果我删除变量、则它会打印消息 ok。 是否有任何解决方案?

    谢谢

    Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UARTprintf()处理%x,所以我不知道问题是什么。 垃圾看起来是什么样子的?