This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:主机间 CPU SRAM 访问仲裁

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/948900/tms570lc4357-arbitration-to-access-cpu-sram-between-masters

器件型号:TMS570LC4357

根据此线程 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/hercules/f/312/p/919525/3397342#3397342:、"CPU SRAM 互连的设计使仲裁条件仅在 CPU 和 DMA 在同一周期内访问相同的64位地址时才存在"。

在哪本用户手册中、我可以找到一条语句、即仅在 CPU SRAM 的同一64位地址中才需要主机之间的仲裁?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mathieu、

    我将为您进行检查。