This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1294NCPDT:(错误-1274 @0x0)

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/948214/ccs-tm4c1294ncpdt-error--1274-0x0

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我们计划使用 TM4C 进行开发、但当我们尝试对其进行编码时、会有一个警告标志。
似乎有人保护它。 是否有人可以帮助我了解如何使用此 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的目标系统是什么? 它是德州仪器的 LaunchPad 还是定制板? 如果是定制板、该部件是空白的(新的)还是其他人已经对该部件进行了编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您的提问。 我们在 TM4C 上针对 XDS110和 Tiva 驱动程序进行了一些编程。
    我们确实需要在该板上安装 XDS110。 这会导致任何问题吗?

    是否有关于 TM4C 的开发/用户指南?


    谢谢、此致、

    Janice

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不理解您的答案。 这是定制板、您使用的是 USB XDS110扫描控制器吗? 如果是这种情况、请检查定制板的设计是否有正确的 JTAG 连接、适当的功率级别以及 RST-引脚是否被拉至高电平。