This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1294NCPDT:LWIP 堆栈版本

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/948632/ccs-tm4c1294ncpdt-lwip-stack-version

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我的客户正在使用 LWIP 堆栈版本 v.1.4.1、该版本已添加到以前使用的 TI Cortex M3的开发环境中。

他们现在将 TM4C1294NCPD 与此 LWIP 堆栈搭配使用、问题是该 TM4C MCU 是否有更新或调整版本的 LWIP? 它们在较低的网络质量下存在一些重新连接问题。

谢谢、

阿伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 尚未为 TM4C 移植较新版本的 LWIP。 今年 4月发布的 TivaWare 的最新版本包含 LWIP 1.4.1。