This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM41L232:如何在 RM41L232中使用外部时钟?

Guru**** 2887350 points

Other Parts Discussed in Thread: RM41L232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/948631/rm41l232-how-to-use-external-clock-in-rm41l232

器件型号:RM41L232

我使用 RM41L232并在 OSCIN (16) OSCOUT (14)引脚之间连接了一个10.0MHz 的晶振。

现在、请指导我使用外部晶体、而不是内部10MHz 晶体。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagir、

    晶体需要连接到 OSCIN 和 OSCOUT。 应使用晶体数据表中的负载电容来计算电容器 C1和 C2。

    通常、C1 = C2、Cload = C1 * C2 /(C1+C2)