This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/RM42L432:如何使用 J-link 程序设计器而不是 IT-# 39;s 板载编程器/调试器对 RM42L432进行编程?

Guru**** 1810440 points
Other Parts Discussed in Thread: RM41L232, RM42L432, SEGGER, LAUNCHXL-TMS57004, TMS570LS0432
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/945790/ccs-rm42l432-how-to-programme-rm42l432-using-j-link-programer-instead-of-it-s-on-board-programmer-debugger

器件型号:RM42L432
主题中讨论的其他器件:RM41L232SEGGERLAUNCHXL-TMS57004

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我需要使用 J-link 编程器对 RM41L232进行编程和调试。

为此、我尝试在 RM42L432 Launchpad 上测试 J-link、因为我收到.out 文件加载错误。

请告诉我如何做到这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    无需外部调试器即可访问 RM42x Launchpad 上的 MCU。 RM42x Launchpad 具有内置的 XDS100V2仿真器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    是的、我知道我们可以使用板载编程器进行编程、但在 RM42L432 Launchpad 14引脚 J-tag 连接器上可从外部对 MCU 进行编程/调试。

    对于这种不使用板载 XDS100V2仿真器的外部编程、我尝试使用 J-Link、但遇到 CCS Studio 挂起一些时间和加载错误等问题。

    那么、如何解决这些误差呢?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道您是否执行了步骤1:如果您使用的目标具有 TI 的14引脚 JTAG、则您需要匹配标准 ARM (Cortex) JTAG 引脚连接器 Segger 使用的 JTAG。  例如、使用 Segger (或类似)适配器。

    或跳接线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如 v01d 所述、应使用适配器将 Segger 仿真器接头上的 JTAG 信号映射到 TI 的14引脚 JTAG 接头。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据所连接的图像、我已手动将跳线从 EVK 连接到 J-link。

    用于外部调试的 EVK 引脚分配快照

    快照 J-link 引脚分配。

    但在 CCS Studio 中、无法使用 J-Link 刷写固件。

    我在 Ubuntu 系统中使用 Code Composer Studio V10、并在属性中配置了 J-link 仿真器以进行调试

    在 EVK 第2个引脚中,MCU_TRST 应连接到第3个引脚 TRST 或 J-link 的第15个引脚复位?

    此活动是否依赖于 Windows PC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    MCU_TRSTN 应连接到 J-link 的第3引脚 TRST。

    如果 JTAG 电缆长于 IEEE1149标准建议的最大值(10cm、请检查)、请降低 JTAG 频率或使用一个针对 JTAG 信号的缓冲器。

    请检查 MCU TCK 引脚上的 JTAG 时钟、以确保时钟信号足够干净。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Jagir Mehta1]*本练习是否依赖于 Windows PC?[/引用]如果 CCS 10.1.0.00010在 Ubuntu 18.04.5 LTS 下运行、我能够成功使用 J-Link 调试 TMS570LS0432。 为此、 在 LAUNCHXL-TMS57004的 J12上安装了一个14引脚接头、并安装 了一 个用于连接 J-Link 的 ARM20TI14适配器。

    因此、还应在 Ubuntu 下使用具有 CCS10的 J-Link 和 RM42L432。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是连接问题、现在已解决