This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL2-570LC43:LAUNCHXL2-570LC43

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL2-570LC43, CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/947436/launchxl2-570lc43-launchxl2-570lc43

器件型号:LAUNCHXL2-570LC43
主题中讨论的其他器件: CC3100

你(们)好

我的客户只是想知道 LAUNCHXL2-570LC43是否支持 MQTT 和 MODBUS 通信。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LAUNCHXL2-570LC43具有内置以太网 PHY 和 RJ45以太网连接器、570LC43支持10/100MHz 以太网 MAC (EMAC)。 如果物联网设备通过有线连接进行连接、则将此设备用于物联网应用不会有任何问题。

    如果需要无线连接、您可以使用 CC3x (例如 CC3100) launchpad + LAUNCHXL2-570LC43。  

    此 LaunchPad 可用于 TCP/IP 上的 MODBUS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    您能否分享一下如何使用 LAUNCHXL2-570LX43实现 MODBUS 通信的想法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanni、

    抱歉、我没有 TCP/IP 或 SPI 等 MODBUS 通信示例