This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TivaC 器件上是否有任何与 TI-RTOS 相关的 USB 基准测试?

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/947608/faq-do-you-have-any-usb-benchmarks-with-ti-rtos-on-a-tivac-device

主题中讨论的其他器件:TM4C123GH6PM

在 TivaC 器件上使用 TI-RTOS 时、我正在寻找任何 USB 基准测试。 我明确对 CDC 感兴趣。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下内容提供了一组比较 Tiva (TM4C123GH6PGM)上目标和主机的 USB CDC 读取速度的基准。 使用了三种不同的主机操作系统:Windows 7 64位、VM Ware Ubuntu 12.04、Ubuntu 10.04

    在 Windows 主机上,使用了一个利用 Windows API 的 C 程序来接收和发送 USB 批量传输,而在 Linux 上则使用了 Python 脚本。 在主机和目标上发送和接收了各种大小为1000个缓冲区的数据包。 TX 测试用例:usbserialdevice.c 将不同大小的数据包从目标发送到主机、主机将在主机读取数据包并记录完成过程所需时间的时间戳。

    RX 测试用例:C 程序或 Python 脚本将从主机向目标发送各种大小为1000个缓冲区的数据包。 程序 usbserialdevice.c 将读取传入的数据包并记录完成过程所需时间的时间戳。 使用 ROV 记录两个器件上的 CPU 负载、在所有传输中大约为2%+/- 7%。

    下面的 zipfile 包含 python 脚本、Windows 主机端以及目标端示例。 若要重现以下结果、请运行目标示例(usbserialdevice.c)、然后运行主机端代码(python 脚本或具有 Windows API 的 C 程序)、结果将显示在控制台上、并保存到 log.txt 中、您可以指定位置。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/908/USB_5F00_Benchmarking.zip

    要求

    • Code Composer Studio:5.4
    • TIRTOS 1.20
    • Python 3.0 (Linux 基准测试)
    • Pyserial2.6 (Linux 基准测试)
    • Tiva Launchpad:TM4C123GH6PM

    结果

    TivaTM4C123GH6PM:OS 速度(kB/s)与数据包大小(字节)间的关系
    TX Windows 7 TX Ubuntu 12.04 TX Ubuntu 10.04 RX Windows 7 Rx Ubuntu 12.04 Rx Ubuntu 10.04
    数据包大小(字节)
    32 415.584 243.502. 389.412 196.525 228.399 381.562
    64 450.704. 277.228 436.261 398.472 345.019 456.994
    128 468.864 285.304. 465.191. 412.031 409.509 455.582
    256 477.611. 307.854 480.158 448.775 431.198 453.101.
    512 499.025 325.965 502.431 458.966 438.269. 454.862
    1024 500.000 291.601 492.011 462.923 446.423 447.446