This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]用于 TivaC 的 TI-RTOS 扩展版本说明在哪里?

Guru**** 2534410 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/947610/faq-where-are-the-ti-rtos-extended-release-notes-for-tivac

用于 TivaC 的 TI-RTOS 版本说明中提到了一个"扩展版本说明"页面。 那是在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    旧的 processors.wiki.ti.com 页面内容已移至此处

    网络

    Linux 上的 CCS 6.1.3

    • TI-RTOS 2.15和2.16安装程序还会安装 XDCtools 3.32、无法用于在 CCS 6.1.3中编译工程。 显示以下错误:"XDCTOOLS_Java_home 已设置,但似乎不是包含64位 Java 运行时环境(1.7或更高版本)的目录:例如,'/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64。" 解决方法是在 Project Properties->CCS General->RTSC->XDCtools version 中切换到 XDCtools 3.31.3.43。 必须为每个新的 CCS 项目执行该步骤。

    GCC 和 IAR 用户

    • TI-RTOS 示例半主机:示例不能从闪存引导。
    • TI-RTOS 内核和工具示例未获取链接器文件。 只需从其中一个 TI-RTOS 驱动程序示例中复制一个即可。