This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:我们能否获得 RM48L952的 EMIF SRAM 设置的示例代码 HDK 具有外部 RAM 0x8000 0000 0x87FF FFFF。

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: RM48L952, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/946778/rm48l952-can-we-get-and-example-code-with-the-emif-sram-settings-for-rm48l952-hdk-has-external-ram-0x8000-0000-0x87ff-ffff

器件型号:RM48L952
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

您好,

我们能否获得 RM48L952的 EMIF SRAM 设置的示例代码 HDK 具有外部 RAM 0x8000 0000 0x87FF FFFF  。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chandre、

    HALCoGen 为 RM57Lx 器件提供了一个 EMIF 示例。 此示例也适用于 RM48Lx 器件。