This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C129XNCZAD:使用 NDK 执行 Ping 操作

Guru**** 2998400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/946076/ccs-tm4c129xnczad-ping-using-ndk

器件型号:TM4C129XNCZAD

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我想知道在哪里可以找到使用 NDK 通过 IP 网络 ping IP 设备的示例。

目前、我使用 的是 tirtos_tivac_2_16_01_14

谢谢、

穆罕默德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     Ping 的操作方式  是向目标主机发送 ICMP 回应请求数据包并等待 ICMP 回应。 请参阅   C:\ti_tirtos_tivac_2_16_00_08\products\NDK_2_25_00_09\packages/ti\NDK\STACK_icmp.c 文件中的 ICMPGenPacket。  

     在下面的帖子中、Steven Connell 显示了一个使用该函数的示例。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我检查 了 Steven Connell 的帖子、这是 NDK 调试部分的试用版、不是我的案例、所以这不是一个示例。

    无论如何、我仍然不知道如何使用来自应用程序的 NDK 触发/接收 ICMP 数据包。

    请提供建议!

    任何真正的帮助都将不胜感激!

    谢谢、

    穆罕默德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在这篇帖子中发现了另一个类似的问题。

    您可以在 C:\ti_tirtos_tivac_2_16_00_08\products\NDK_2_25_00_09\packages/ti\NDK\tools\console\conping.c 中引用 ping 请求 API

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Charles!

    穆罕默德