This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:更新了 HALCoGen v04.07.01的已知问题列表

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/945930/tms570lc4357-updated-list-of-known-issues-for-halcogen-v04-07-01

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

我们将发布一个使用 HalCoGen v4.07.01的新版本产品、作为我们发布过程的一部分、我想知道是否有任何与 HalGoGen 发布说明 SPNA203第7节"已知问题和限制"一致的新信息。  如果存在这样的列表、我很乐意以您最容易提供的任何格式获取。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI.com 上的发行说明包含已知问题及其变通办法。 但我们没有计划更新 HALCoGen。

    我稍后将为您检查新的已知问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您-我现在已经了解了2019年10月发布的说明。  如果您还有任何新的已知问题、我有兴趣了解这些问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将列出新的已知问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2 TMS570LC43x 的新问题:

    在 HL_pinmux.h 中定义了两次 PINMUX_ETPWM_SOC1A_ON 这不会影响 代码的执行。

    2.对于 DCAN mailbox41,不会生成初始化代码。 用户需要手动编写代码以初始化邮箱41。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢-我很感激!