This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C129EXL:使用 TIRTOS 的同步 UDP 服务器和 MQTT 客户端

Guru**** 2540120 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C129EXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/945682/ek-tm4c129exl-simultaneous-udp-server-and-mqtt-client-using-tirtos

器件型号:EK-TM4C129EXL

您好!

我一直在使用为 EK-TM4C129EXL 开发板提供的工具和示例代码旋转我的轮子。  我在使用该板方面受到限制、因为它已经在硬件设计中被选中。  我能够使用 TIRTOS 成功构建和运行 UDP 回波示例应用程序。  开箱即用的物联网示例花费了一些精力进行构建,发现 Exosite 不再支持新的物联网帐户。

我的固件的要求是支持 MQTT 发布数据以及允许 UDP 客户端向电路板发送命令。  我在找到该平台的 MQTT 端口以及将另一个 RTOS 任务设置为 UDP 服务器方面遇到了挑战。  我的另一个限制是、只有此器件上的以太网端口可用于连接、不能添加其他 TI Booster Pack。  对于我需要做些什么来实现这些功能、或者是否有可能、是否有任何建议?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     TI-RTOS 不支持 TM4C 器件上的 MQTT。  TI SimpleLink 平台支持 MQTT。 但是、SimpleLink 平台不支持 TM4C MCU。 MS432E4 MCU 是与 TM4C129类似的 MCU、受 SimpleLink 平台支持。 这是 MSP432E4 MQTT 示例的链接。  。  

    您可能能够从 SimpleLink for TM4C 移植 MQTT 示例、但这需要付出相当大的努力。 对此不会有任何支持。 如果您对 SimpleLink 解决方案感兴趣、不妨考虑使用 MSP432E4 MCU。 对于 SimpleLink 和 MSP432E4的问题和支持、您需要在其论坛中打开一个新主题。 另请参阅下面介绍 SimpleLink MQTT 支持的文章。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Charles。  发布我的查询后、我很快就开始调查 MSP432。  它看起来就是这样。