This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357-EP:根据 EUROCAE ED-80/RTCA DO -254、请求 PSE 为 TMS570LC4357-EP 提供航空电子证书

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/945548/tms570lc4357-ep-request-of-pse-for-tms570lc4357-ep-for-avionic-certificantion-in-accordance-with-eurocae-ed-80-rtca-do-254

器件型号:TMS570LC4357-EP

尊敬的先生/女士:

我需要询问是否可以提交与 TI 的 NDA 并接收 TMS570LC4357-EP 器件的以下文档:

1. PSE (产品服务经验)用于生成认证信用的 COTS 档案

2.用于:_a)在电路板和我的应用中使用的软件上实施架构缓解的 FMEA 和 FMEDA 文档将在其中安装此部件。 b)在设备级别执行相关的安全分析

3.用于 :_A 的安全文档(安全手册、安全库等)在电路板上和我的应用中使用的软件上实施架构缓解。在我的应用中安装了这些部件。 b)在设备级别执行相关的安全分析

非常感谢您的支持

此致

Valerio Giampà í a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此信息仅在 TI 与 您的组织签署安全 TI NDA 时可用。 请使用此页面中的"申请 SafeTI NDA 信息"链接、并完整填写表格: