This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1294NCPDT:支持的调试探针

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/965557/ccs-tm4c1294ncpdt-supported-debug-probes

器件型号:TM4C1294NCPDT
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我们的客户正在使用 TM4C1294NCPDT、想要确认他们是否可以使用 XDS100 V2、V3和 XDS200版本、您能帮助确认吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Code Composer Studio 和 UniFlash 支持这三种功能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助、Bob!