This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL2-570LC43:使用 Raspberry PI 和 Launchpad 进行串行通信

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, LAUNCHXL2-570LC43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/965555/ccs-launchxl2-570lc43-serial-communication-using-raspberry-pi-and-launchpad

器件型号:LAUNCHXL2-570LC43
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、社区

我正在尝试使用串行通信使 Launchxl2-570lc43和 Raspberry PI 相互通信。 如果我对了、我已经使用 HALCoGen 启用了 SCI3驱动程序、以执行同样的操作。 我已将 launchpad 的 SCI3_TX 连接到 UART_RX、将 Launchpad 的 SCI3_RX 连接到 Raspberry PI 的 UART_TX。

编码成功完成和编译。 但看不到任何反应。 如何接收 来自 Raspberry PI 的消息。 请帮助

此致:ADVAITH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请仔细检查 SCI3_TX 和 SCI3_RX 的引脚多路复用器配置、并检查来自 Raspberry PI 的信号的电压电平。 TMS570器件的最大输入信号应小于 VCCIO+0.3 (3.6V)。