This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDS570LS31HDK:TMDS570LS31HDK、J-Link (SEGGER)

Guru**** 2471990 points
Other Parts Discussed in Thread: SEGGER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/964838/ccs-tmds570ls31hdk-tmds570ls31hdk-j-link-segger

器件型号:TMDS570LS31HDK
主题中讨论的其他器件:SEGGER

工具/软件:Code Composer Studio

我可以将 J-Link 用于 Hercules TMS570LS31x/21x 开发套件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将为我们的应用设计电路板、是否可以使用 J-Link (SEGGER)进行相同的设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Segger J-Link 可用于 TMS570 HDK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、我正在使用板载 USB XDS100v2 JTAG 调试。

    现在我想连接外部 JTAG( Segger J-Link) ,因此需要更改任何跳线设置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Rahul T1]\n 现在我想连接外部 JTAG ( Segger J-Link) ,因此需要更改任何跳线设置?[/quotes]TMS570LS31xHercules 开发套件(HDK)用户指南(修订版 C)  第2.2.5节指出:

    [引用]有一个电路来检测外部 JTAG 仿真器。 如果一个器 件被插入插头 J4和 J19、DS1 LED 将被打开、并且 XDS100V2 JTAG 被禁用。其中 J4是 ARM 20引脚 JTAG 插头。 即、只需将 Segger J-Link 连接到 J4、而无需更改任何跳线设置。