This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM46L850:有关 ARM Cortex M0+的问题

Guru**** 670830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/964972/rm46l850-question-about-arm-cortex-m0

器件型号:RM46L850

大家好、

 我搜索我们的 MCU 产品。

刚刚在 TI 网站上看到了 ARM Cortex R4/R4F/R5F/M3/M4F。

我们是否有实现 ARM Cortex M0+的 MCU???

如果没有,是否有路线图或计划?

我们的客户坚持只想使用 ARM Cortex M0+。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Soar、

    RMX 和 TMS570器件基于 ARM Cortex-R4/5。 我们没有在新的未来设计基于 cortex-M0的器件的发展蓝图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    将您的 CPU 频率 提高,处理速度提高至500MHz