This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LC4357:HALCoGen 驱动程序

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/964591/ccs-tms570lc4357-halcogen-drivers

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我创建了代码来运行 LS0432开发板 ADC 转换过程、HET1[08]以1kHz 的频率提供事件触发(PWM 模块、50%占空比)。 这在一个"示例"上可见。 使用 HALCoGen 04.07.01创建的驱动程序。 模拟输入根据需要进行转换。

然后、我使用具有一组全新 HALCoGen 驱动程序的 TMS570LC4357开发板将相关代码复制到一个不同的项目中。

然而、现在、在没有启用 HET 输出级的情况下、HET1[08]提供100KHz 输出、400ns 高周期、而 HET1[10]提供1KHz 高电平、持续2.6us。 HET 输出[8]和[10]应分别在50%时产生1KHz 和10kHz。

从转换结果存储器中直接查看 ADC 转换结果(SPNU563A–2018年3月第22.2.1.9段)、我看到标记了我启用的通道编号的值:通道9上的光传感器随环境变化而变化、因此工作正常、但无论我将 ADC 分辨率设置为什么、它始终提供12位。 这在我的应用中可能无关紧要、但我认为对于10位与12位运算、通道编号的显示方式不同。 但是、我似乎无法获得我需要的事件触发操作(1KHz 时)。

我是否缺少两个板之间不同的主要设置? 两者都启用了必需的驱动程序、并调用 Init 代码。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、King、

    由于 LC43x 和 LS032x 上的 VCLK 不同、因此在 LS0432上运行的 N2HET PWM 代码在 LC43x 上无法正常工作。 请使用 HALCOGen 为 LC43x 生成 PWM 代码、而不是使用 LS043x 的代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 但是、重新使用0432代码并不容易、因为4357驱动程序的名称始终以 HL_开头。

    我已从0432中删除所有驱动程序...

    啊、我看到 J11上的两行引脚的数字屏幕显示在错误的行上、因此有助于正确连接。

    此致