Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN、
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、我创建了代码来运行 LS0432开发板 ADC 转换过程、HET1[08]以1kHz 的频率提供事件触发(PWM 模块、50%占空比)。 这在一个"示例"上可见。 使用 HALCoGen 04.07.01创建的驱动程序。 模拟输入根据需要进行转换。
然后、我使用具有一组全新 HALCoGen 驱动程序的 TMS570LC4357开发板将相关代码复制到一个不同的项目中。
然而、现在、在没有启用 HET 输出级的情况下、HET1[08]提供100KHz 输出、400ns 高周期、而 HET1[10]提供1KHz 高电平、持续2.6us。 HET 输出[8]和[10]应分别在50%时产生1KHz 和10kHz。
从转换结果存储器中直接查看 ADC 转换结果(SPNU563A–2018年3月第22.2.1.9段)、我看到标记了我启用的通道编号的值:通道9上的光传感器随环境变化而变化、因此工作正常、但无论我将 ADC 分辨率设置为什么、它始终提供12位。 这在我的应用中可能无关紧要、但我认为对于10位与12位运算、通道编号的显示方式不同。 但是、我似乎无法获得我需要的事件触发操作(1KHz 时)。
我是否缺少两个板之间不同的主要设置? 两者都启用了必需的驱动程序、并调用 Init 代码。
谢谢