This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129XNCZAD:系统配置工具中的 TM4C129XNCZAD 以太网 PHY

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C129XNCZAD, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/964659/tm4c129xnczad-tm4c129xnczad-ethernet-phy-in-system-configuration-tool

器件型号:TM4C129XNCZAD
Thread 中讨论的其他器件: SysConfig

我在 SysConfig 1.5.0 + 1397中设置内部以太网 PHY。  列出的唯一信号似乎是以太网 MAC 信号、而不是以太网 PHY 信号。  如何在 tm4c129xnczad.pdf (EN0TXOP (V15)、EN0TXON (V14)、EN0RXIP (W13)、EN0RXIN (V13)中定义图24-14右侧所示的内部以太网 PHY 信号?  

Pin Mux 4.0.1543显示了相同的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

     原因是这些引脚仅适用于 PHY。 PHY 差分信号仅出现在这些引脚(V15、V14、W13和 V13)上。它们不出现在其他任何位置、也不会与其他信号进行多路复用、这就是您在 SysConfig 中看不到它们用于替代功能的原因。