This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1294NCPDT:零配置特性

Guru**** 2931050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/964273/ccs-tm4c1294ncpdt-zero-config-feature

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我想知道 NDK 是否支持零配置启用/禁用功能? 我在 CCS 10.1.1中使用"tirtos_tivac_2_16_00_08"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nocket、您好!

     您能否详细说明什么是零配置、因为我从未听说过 NDK 零配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅以下链接

    en.wikipedia.org/.../Zero-configuration_networking。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在维基百科中、没有任何有用的东西可以看得到零配置网络。  

    我仍然不知道零配置是什么意思、也不知道 NDK 支持零配置。 NDK 可使用.cfg 文件进行静态配置。 我建议您从 CCS 内的 Resource Explorer 下载一个以太网示例、以查看典型的.cfg 文件。 您可以以图形方式打开.cfg 文件。 请参见下面的。 您可以配置每个 NDK 模块以满足您的应用需求。