This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C123GXL:如何在 TM4C123GXL 或 TM4C1231D5PM 上移植 FreeRTOS 系统及其使用示例

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1231D5PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/964405/ek-tm4c123gxl-how-to-port-freertos-system-and-its-usage-examples-on-tm4c123gxl-or-tm4c1231d5pm

器件型号:EK-TM4C123GXL
主题中讨论的其他器件:TM4C1231D5PM、 TM4C123

 您好:

   现在 、我们的产品已确认您选择了 TM4C1231D5PM MCU、 我们获得的演示板是您的 TM4C123GXL 的 Launchpad。 但是、我们需要使用 FreeRTOS 作为 MCU 上的基础系统。  在查阅您的官方文档后、我发现没有 FreeRTOS SDK 软件包和相关移植参考文档。 因此 ,我有以下问题要谘询。

  问:  是否有适用于 TM4C123系列的 SDK 软件包及 FreeRTOS 及其使用示例?就像我们同时使用的 MSP432E401 SDK 软件包一样。  有一些 FreeRTOS 移植示例及其在 MSP432E401的 SDK 包中的使用。

      如果您有我需要的 SDK 或 FreeRTOS 移植的参考文档、可以向我提供这些文档吗?