This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL2-570LC43:Raspberry PI 和 Launchpad

Guru**** 2547110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/964184/ccs-launchxl2-570lc43-raspberry-pi-and-launchpad

器件型号:LAUNCHXL2-570LC43

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

我正在尝试通过 Modbus TCP/IP 通信将实时数据从器件传输到 LAUNCHXL2-50LC43。 但编码部分是如此的技术、以至于我无法做到这一点。

现在、我认为将实时数据传输到 Raspberry PI 并将 Raspberry PI 接收到的数据发送到 Launch Pad 很容易。 有可能吗?

此致:Advaith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Advaith、您好!

    如前所述、我们在 Modbus TCP/IP 领域没有专业知识、也没有这种通过 TCP/IP 使用 Modbus 的示例。