This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LC4357-EP:UART Tx 引脚未变为高电平

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/963397/ccs-tms570lc4357-ep-uart-tx-pin-not-going-high

器件型号:TMS570LC4357-EP
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我已将 UART 配置为发送一个字节的数据。

但当我在 CRO 上观察到它时、传输线在数据传输之前不是高电平、因此它无法检测起始位。

因此、我无法在接收缓冲区中接收传输的数据

为了更好地解释、附上了图像。

2101134-471142-Complete/image_2D00_ti-forum.png

请告诉我为什么 Tx 线路不处于高电平状态、并帮助我解决问题。

谢谢、此致、

Sanjana V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     首先、我无法看到您上传的图像。 请使用以下图标上传您的图片。  

    -您使用的是哪种 SCI 模块? 我想知道您是否为使用的 SCI 模块正确配置了 PINMUX。 请参见下图。 您需要选择正确的 SCI 模块、以便将其功能信号传送到器件引脚。  

    -您是否正在使用 HalCoGen 生成您的代码? 假设您使用 SCI1模块、TX 引脚的 IO 配置是什么? 您是否在功能模式下拥有它? 确保未选择 GIO 模式。 此外、请确保您具有正确的 SCI 数据格式、例如字符长度、波特率、停止位和奇偶校验选项。 请参见下图。  

    您是否有机会运行 UART 示例? 该示例后面可以转到 HalcogGen 帮助->帮助主题->示例。 在这里、您将找到许多示例。 其中一个是 example_sci_uart_960.c 您能用这个来处理您的 PC 终端吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢你的答复  

    很抱歉未正确连接图像。  请找到所附的图像。  

    我正在使用 SCI3、我确定配置正确。 我在 PC 终端上运行 UART 示例并面临相同的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您是在 LaunchPad 上运行还是在您自己的定制板上运行?

     我刚刚在 SCI1上运行了 HalcogGen example_sci_uart_9600、并且在 LaunchPad 上运行时没有遇到问题。 请参见下面的。 如果您使用的是定制板、我建议您尝试 HalcogGen 示例并首先在 LaunchPad 上运行。 这将有助于隔离问题以进行故障排除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    感谢你的答复。

    我们使用的是 LaunchPad 本身。

    我将使用 Halcogen 示例代码重试。

    再次感谢。

    此致、

    Sanjana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、如果您仍然有问题、请告知我们、因为我在 LaunchPad 上运行 HalcogGen 提供的示例代码时没有发现任何问题。