This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:TMS570LC4357引导加载程序。

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/963149/tms570lc4357-tms570lc4357-bootloader

器件型号:TMS570LC4357

TMS570LC4357引导加载程序... UART 或 CAN...

对引导加载程序进行编程后、我是否必须保持 GPIO 处于某种状态才能上传代码?

或。

启动加载程序为 programd....can 后、我只需通过链接发送信息、就可以完全远程上传新代码

(想法是我在现场有一个单元、我需要远程访问...我无法将 GPIO 保持在高电平或低电平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

     远程编程?使用 哪种技术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不需要、您不必使用 GPIO 通过引导加载程序触发应用程序的更新。

    您可以启用 UART RX 中断或 DCAN RX 中断

    2.向在 TMS570LC4x 上运行的应用发送命令

    3.当应用程序获得更新命令时,它会向 EEPROM 写入命令(FEE)

    4. SW 复位或跳转至0x00000000

    5.引导加载程序读取 FEE 中的命令,如果命令用于更新,则调用更新函数

    顺便说一下、您也可以使用以太网引导加载程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UART...我们的 herc 连接到"通信"处理器上的 UART 端口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    您对我之前的帖子中提到的方法有何看法?  

    您可以比较应用软件版本、如果它们不同、代码将跳回到引导加载程序以更新应用程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常好

    非常感谢!