This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0432:此 API 函数在哪里、是否有文档介绍?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/962554/tms570ls0432-where-is-this-api-function-is-there-a-document-introduction

器件型号:TMS570LS0432

你好

团队

此 API 函数 ReG_Read_Compare,在哪里可以找到它的一些论文。我看到 SAFETY_LIBRARY 有一些论文和测试报告。此函   数也属于 SAFETY_LIBRARY。

因此我想查看有关  “ReG_READ_Compare”的论文和测试报告

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄你好、

    配置寄存器的定期回读可以诊断这些寄存器的意外写入或干扰。 安全库中的此 API 用于从配置寄存器中读取值、并将它们与基线寄存器进行比较。  

    此功能没有测试报告。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    问  

    是否有 相关要求文档或设计实施文档? 你可以告诉我吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    所有相关文档均位于 C:\ti\hercules\SafeTI Diagnostic Library\2.4.0\docs 中

    由于静态配置由应用程序定义、因此您需要决定应回读哪些寄存器。 REG_READ_Compare()不是 SDL API。 它应由您的应用定义。