This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0432:有关代码测试的问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0432, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/961356/tms570ls0432-questions-about-code-testing

器件型号:TMS570LS0432

你好  

团队

 现在我使用 TMS570进行 SL4 认证。代码需要测试。

但是、HCG 生成 代码 和安全库代码 逻辑和要求不明确。 测试不方便。 是否有任何认证报告?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    HALCoGen 和 SDL 均附带合规性支持包(CSP)。 请参阅以下链接:

    这些 CSP 包含以下文档:

    • 软件要求文档
    • 软件架构文档
    • 软件安全手册
    • 动态覆盖分析报告
    • 测试管理器报告
    • 测试结果报告
    • 可追溯性报告
    • 软件用户指南
    • 软件发行说明

    可以从上面的链接请求 CSP。 希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我是否需要支付这些文件的费用? 我们的公司每年购买数以万计的芯片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以请求 CSP 并免费下载它们、以便您可以获得上述列出的文档。 如果您希望能够执行单元测试并生成应用程序使用 HALCoGen 和/或 SDL 时所需的报告、则需要从 LDRA 许可工具。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我现在已经完成了设计、我正在进行测试。 我不想测试 HCG 和 SAFETY_LIBRARY 的代码。 我需要 SAFETY_LIBRARY 报告,、因此无需 进行测试。 我能否在申请 NDA 时获得这些报告

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请从我在第一次回复中发布的链接中请求 CSP。 然后、我们可以让您下载 CSP。 您可以查看 CSP 内容、并决定是否需要针对应用的代码覆盖运行进一步的测试。

    您无需 NDA 即可下载 CSP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

     我已 申请。

    请尽快答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我是否成功申请了?以及如何下载信息?或查看我的电子邮件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我已经通过 mySecureSW 为您启用了访问权限。 请查看 mySecureSoftware@ti.com 上的电子邮件以及下载链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

    如果我 签署 NDA,  我可以拥有哪些文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    如何查找 Reg_Read_Compare 函数的测试或文档? 找不到?  

    该函数位于公用文件夹中。 我认为您在文件夹中有通用的论文和测试。

    您给我的文档、认证是否足够? 我想知道在签署 NDA?时将添加哪些文档

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    签署安全 NDA 后、您可以访问器件的 FMEDA 和详细的安全分析报告。 这些文档描述了需要启用的硬件/软件机制、以满足您尝试符合的功能安全标准的目标安全完整性水平。 这些指标是根据 IEC 61508和 ISO 26262标准计算的、也可用于计算其他标准的相关指标。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    如何查找 Reg_Read_Compare 函数的测试或文档? 找不到?  

    该函数位于公用文件夹中。 我认为您在文件夹中有通用的论文和测试。

    2.4.0_LDRA_Lless 没有

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    打开  SafeTI 诊断库\2.4.0_LDRA_LESE\docs 文件夹下的 SafeTIDiagnosticLibrary-User's Guide-v2.4.0_LDRA_Less.chm 文件、查找 SDL 的"用户指南"。 SDL 包括与零件安全手册中定义的机制相匹配的 API。

    某些功能、例如配置寄存器的定期读取和比较、将由应用软件执行。 控制寄存器的实际配置值取决于应用用例、系统设计人员可以定义此寄存器读取/检查的周期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    某些函数具有文档和测试报告。但我找不到 Reg_Read_Compare 函数白皮书。

    我的认证公司询问 库的测试案例

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如我在之前的帖子中提到的、"一些函数、例如配置寄存器的定期读取和比较、将由应用软件实现。 控制寄存器的实际配置值取决于应用用例、系统设计人员可以定义此寄存器读取/检查的周期。"

    REG_READ_COMPARE 是该函数的名称、该函数需要定期读取配置寄存器并将其与应用程序写入的预期值进行比较。

    这些预期值取决于应用、此函数必须由应用设计人员编写。 安全诊断库中未提供此函数的标准模板。 也没有测试报告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    谢谢你