This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:RM57L843

Guru**** 2823435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/962713/rm57l843-rm57l843

器件型号:RM57L843

你(们)好

我将 lwip 堆栈(版本1.4.0)用于我的 Hercules 程序之一

我的要求是以500微秒的速率通过以太网从器件传输数据(器件为服务器)。 但我发现、在客户端软件(Hercules _3-2-8)停止后、使用 TCP 连接、并且仅在断开连接并重新连接后才开始显示。 我想知道以下内容

lwip 堆栈是否支持 TCP 传输@500 μ s

2.我能否使用 lwip 在 Hercules 中获取 UDP 示例程序

3.是否存在 lwip 以外的任何网络堆栈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aditya、

    该器件上的 EMAC 在半耗或全耗电模式下支持10Mbps 和100Mbps。

    很抱歉、我们没有 UDP 示例。 我们提供的唯一示例是 LWIP 活动 Web 服务器演示。

    3.您可以访问 Micrium 网站。 Micrium 为多款 Hercules 器件开发了 TCP/IP 堆栈。