This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0914:HALCoGen 错误

Guru**** 2747655 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/962432/tms570ls0914-bug-with-halcogen

器件型号:TMS570LS0914
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好!

我在 TMS570LS0914PZ 器件的 HALCoGen 版本04.07.01中发现了一个错误。

在 Pinmux 选项卡中、选择 etpwm4B 后、引脚25未正确设置。

我必须在 pinmux.c 文件中添加以下代码:  

/*用户代码开始(3)*/
PinMuxReg ->PINMMR33 |= PINMUX_PIN_25_ETPWM4B;
/*用户代码结束*/

谢谢、

Yves B é langer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yves 您好!

    我将进行检查、非常感谢您报告您注意到的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yves 您好!

    你是对的。  pinMuxReg ->PINMMR33未正确设置。 我们会将此问题添加到 HALCOGen 发行说明中。 谢谢