This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCZAD:ADC 错误参数帮助...

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/962358/tm4c1290nczad-adc-error-parameter-help

器件型号:TM4C1290NCZAD

支持、

我目前在 TM4C1290N 上使用 ADC。 请帮我回答以下问题。

根据数据表中的下表摘录:

参数

名称

最大  

和功能

INL

积分非线性误差、在整个输入范围内

±3.0

LSB

道德操守办公室

偏移误差

±3.0

LSB

例如

增益误差

±3.0

LSB

ET

整个输入范围内的总体未调误差

±4.0

LSB

 

  • ‘s这些错误是否解释为“静态”错误?
  • 对于给定的器件、这些误差是否总是相同的?
  • 如果不是、是否至少在上电会话期间相同?
  • 为什么总误差小于各个误差之和?
  • 即,如果单点校准消除了偏移误差,这不会将总误差从4LSB 降低到1LSB。  我们应该如何解释它?
  • 显然、如果在给定器件的会话期间总误差可能发生变化、我们需要考虑每个读数中的总误差量。 如果它们是静态的、则在执行单点校准时会减少误差量。 但多少钱?
  • 是否有其他建议可减少转换误差?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     是的、这些错误是静态错误。 请找到此应用手册、该手册应能回答您的所有问题。 请告诉我它是否能解答您的问题。  http://www.ti.com/lit/slaa013