This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:希望通过 CP2102在 MSP432P401R 和 VP3300 NFC 读取器之间进行通信

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/962159/msp432p401r-want-to-communicate-between-msp432p401r-and-vp3300-nfc-reader-through-cp2102

器件型号:MSP432P401R

您好!
我们将"MSP432P401R"与"VP3300 IDTech NFC 读取器"进行集成、VP3300 NFC 读取器具有 USB HID。
我们将数据命令从 MSP432 UART 发送到 CP2102、并与 VP3300 USB Micro 端口连接。

因此、我们没有从 VP3300获得任何响应。 我的问题是、如果我们要使用 CP2102作为中介、是否需要在微控制器或 VP3300器件中安装任何驱动程序。 IDTech 没有任何驱动程序。
如果我想在这两者之间进行通信、我应该怎么做? 如何将 VP3300 USB 信号转换为 UART 信号? 请帮助我解决此问题。
如果您需要任何信息、请告诉我。
一个 SILABS 评论说、您的 MCU 上的 USB 主机 HID 驱动程序需要安装与其通信的驱动程序。 然后、我将从何处获取驱动程序以及如何在 MCU 上安装驱动程序?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查找 基于 MSP432P401R LaunchPad 的示例代码 dev.ti.com/.../node 作为设计参考。

    MSP432P401R 上没有 USB 外设。 我知道、MSP432P401R 上没有 USB 主机 HID 驱动程序。

    谢谢!