This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1231H6PZ:内部温度传感器特性和使用

Guru**** 2767275 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/961716/tm4c1231h6pz-internal-temperature-sensor-characteristics-and-use

器件型号:TM4C1231H6PZ

大家好、团队、

我与之合作的客户对内部温度传感器的使用有一些疑问、我想咨询专家。

这里测量的温度是多少? 结温? 管壳温度?

A.这种读数会有什么影响? 他们在某种程度上认为 GPIO 配置可能会影响此读数、我的假设是电流消耗较高、因此整个器件中的热量取决于 GPIO 的使用情况。 这是正确的、是否存在会影响此测量的除运行配置以外的其他因素?

2.数据表第13.3.6节提到传感器的目的之一是"通知系统内部温度过高或过低可靠运行"。 阈值温度(根据器件、我假设温度为-40 -> 85°C)是否是客户需要自行监测的?

第13.3.6节中描述的第二个目的是"为校准休眠模块 RTC 调整值提供温度测量。" 您能否详细说明如何使用温度读数来调整 RTC 修整值? 我假设这个读数可被用来根据用于 RTC 的振荡器的温度特性来动态调整修整值、但是我想在这里确认理解情况。

此致、

Jacob Butler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    [引述 USER="Jacob Butler ]\n 此处测量的温度是多少? 结温? 外壳温度?[/报价]

    温度传感器不测量结温、它测量整个芯片的温度。 结温对于简单的温度传感器而言过于依赖外部因素、无法进行可靠的测量。

    [引用用户="Jacob Butler ]a. 什么会影响该读数? 他们在某种程度上认为 GPIO 配置可能会影响此读数、我的假设是电流消耗较高、因此整个器件中的热量取决于 GPIO 的使用情况。 这是正确的、是否存在会影响此测量的除操作配置以外的其他因素?

    是的、根据特定引脚的电压和 ADC 的配置方式存在相关性、有关详细信息、请参阅此主题;如果有后续问题、我可以尝试进一步详细说明: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/other/f/908/p/775222/2876444#2876444

    此外、传感器易受噪声影响且会影响读数、请参阅以下 E2E 主题: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/other/f/908/p/427716/1528404#1528404

    当然、任何会使器件发热的东西都会影响环境温度、但这是传感器检测这些变化的目的。

    [引用用户="Jacob Butler ]2. 数据表第13.3.6节提到、传感器的用途之一是"通知系统内部温度过高或过低可靠运行"。 阈值温度(根据器件、我假设温度为-40 -> 85°C)是否是客户需要自行监控的?[/quot]

    是的、它使客户能够在没有任何外部组件的情况下将此监控添加到其系统中。  

    [引用用户="Jacob Butler ]3. 第13.3.6节中描述的第二个目的是"为校准休眠模块 RTC 调整值提供温度测量。" 您能否详细说明如何使用温度读数来调整 RTC 修整值? 我假设该读数可用于根据用于 RTC 的振荡器的温度特性动态调整修整值、但我想在此确认理解情况。[/QUERP]

    您对其进行了正确的描述、它允许您获得温度指示、因此可以根据振荡器的特性对其进行调整。