This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:Het1捕捉频率

Guru**** 2531430 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/961878/rm48l952-het1-capture-frequency

器件型号:RM48L952

你好、过得怎么样?

我想读取 PWM 信号频率。 我的理解是、我可以使用 HET1捕捉模块来配置接收该信号的引脚。

输入 PWM 频率为5V、范围为0至5Khz。

我想知道我是否能够使用 HET1读取该频率范围。

感谢你的帮助

Giorgio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Giorgio、

    可以捕获的最小周期为2*hr*LR*VCLK2+2 ns:2*LRP+2ns。 如果 VCLK2=90MHz、hr=1、并且 LR=128、 则最大输入频率约为350kHz。 因此捕获5kHz 信号没有问题。

    该器件不支持到 N2HET 引脚的5V 输入。 这是数据表中的建议运行条件:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!