This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:连接到目标时出错:(错误-614 @ 0x0)目标指示来自之前 SWD 请求的错误状态。

Guru**** 2548910 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/961401/msp432p401r-error-connecting-to-the-target-error--614-0x0-the-target-indicates-there-is-an-error-condition-from-a-previous-swd-request

器件型号:MSP432P401R
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好!

执行以下操作后、我在两个 MSP432p401r Launchpad 上收到此错误消息:

"[2020年。 12. 03。 16:12:50] [错误] Cortex_M4_0:连接到目标时出错:(错误-614 @ 0x0)目标表示之前的 SWD 请求中存在错误条件。 清除错误条件、然后重试 SWD 请求。 (仿真包9.1.1.00002)"

1.虽然器件未被锁定、但我尝试了一个加密更新、写了 SD/JTAG 锁定邮箱。 重新启动后,设备从未联机。 此时、我可能已按下电路板复位按钮。

2.1我已将 SD/JTAG 锁定器件、写入闪存邮箱以执行安全更新。 我已经使用 ResetCtl_initateHardResetWithSource()来重新启动

2.2它使用正确的源代码重新启动到我的原始代码。

2.3它正在运行一段时间、此时、我按下了板上的复位按钮。 从那时起、我看不到任何代码正在运行。 我得到该误差。

在这两种情况下、我都会收到此错误消息。 我在网上找不到任何符合我的情况的东西、我无法通过 此处所述的方式连接或进行出厂重置。  如果我的代码正在运行、我可以通过短接 GPIO 将其恢复出厂设置。 我尝试过 Uniflash 版本 :6.0.2710、会显示 相同的消息。 实际上、无论我选择哪种功能(已尝试:解锁、出厂复位、手动闪存擦除、空白检查等)。

我还尝试在 CCS 中将调试切换到 JTAG、但没有成功。

使用的代码在过去已成功使用、但有一些更改。

此处未提及错误代码: software-dl.ti.com/.../emu_xds110.html

它现在处于什么状态? 如何清除错误? 我已经弄了两块电路板、因此我不愿意尝试我的最后一块电路板。

谢谢、

Peter

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    切换到 JTAG。  

    连接到目标时出错:(错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包9.1.1.00002)

    我显然能够访问 DAP、因为当我单击"connect target"时、它是成功的、因此我不确定下一步是什么。 您可以看到我也使用过的设置、因此频率也不是问题。

    MSP 似乎很冷(热)、而 XDS110则不温、因此我认为 MSP 没有太多工作。

    我们非常感谢您的任何帮助。

    谢谢、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。