This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM Flash Programmer 1613在 Windows 10 2019企业版操作系统上未显示 USB DFU 选项

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/961514/lm-flash-programmer-1613-not-showing-usb-dfu-option-on-windows-10-2019-enterprise-os

您好!

请参阅相关链接。 我已按照以下链接中所述的所有说明进行操作。

在我之前的 Windows 10版本上、我看到了 USB DFU 选项。

在 Windows 10 2019企业版操作系统上、我无法在 LM Flash Programmer 1613中看到 USB DFU 选项。  

如果我需要安装任何其他版本或更新版本、请告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Poonam、您好!

    我在这里假设您刷新连接时 USB DFU 器件未显示。

    您是否查看了器件管理器以查看您是否在器件管理器下显示了 USB DFU? 如果是、您能否提供屏幕截图以便我了解它是如何枚举为 USB DFU 器件的? 如果没有,您是否尝试手动安装驱动程序?

    此外、您还能看到 CDC 等任何其他 USB 接口的工作吗?